This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4601:SOP至DIP

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4601, OPA657, LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571507/ths4601-sop-to-dip

部件号:THS4601
主题中讨论的其他部件: OPA657LM6172

电路需要表面安装的THS4601。 这是否为8DIP。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roger,
    它在DIP封装中不可用。 DIP封装的电感会损害高速放大器的性能。 如果您查看THS4601数据表的布局建议部分,您将注意到建议不要将设备插接。

    您是否需要+/-15V电源,或者是否可以使用+/-5V电源? 此外,这是否适用于互阻抗应用? 我们有OPA657,它使用+/-5V电源,噪声较低,可能更适合作为TIA。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Samir。 它用作MOSFET音频功率放大器的第一级。 晶体管电平转换器将信号传输至MOSFET驱动器IC,然后再传输至MOSFET。 使用高速运算放大器可能会导致过度使用。 我发现了研究MOSFET功率放大器的原理图,它看起来很有趣。 是否可以使用更常见的lm308。 我只能使用8DIP IC。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,
    我不熟悉您的赛道中驾驶员的需求。 请发给我一个电路原理图吗? 我还假设这是CW信号,而不是PWM。 您正在查看的主要规格是什么?

    -电源
    -输出摆动
    -增益
    -输出电流驱动要求

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有PDF文件中D类放大器的示意图,但我看不到'附加文件' 配置或图标。 是否有电子邮件地址可以发送到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,点击"回复"后,您将在左下角看到"使用丰富格式"。 单击该按钮,您将找到正常的"附加文档"按钮。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../classdtutorial.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该原理图位于教程的底部。LT1220与TI的THS4601相交叉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,
    看起来像LM6172是DIP封装中的放大器的一个可能选项。 其带宽大于LT1220。 您将很难在DIP封装上找到新产品。 但是,对于小于50 MHz的部件,您始终可以购买SOIC封装的东西,并在DIP适配器上焊接。

    我还建议在其中一个音频放大器论坛上发布一些内容。 他们会更熟悉您系统的确切需求,可能会有比我更好的建议。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Samir,你一直很有耐心,很乐于助人。