This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:Rogowski线圈计算器与电路板实施

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571763/ina188-rogowski-coil-calculator-vs-board-implementation

部件号:INA188
主题中讨论的其他部件:Tida-0.1063万

我正在研究TIDA-0.1063万参考设计,并希望以更小的规模复制它,因为我们尝试测量的电流频率大约要大150倍。  我的问题与主板布局和Rogowski Coil (RC)计算器加上INA188有关。  RC计算器使用2个半径值来计算获得所需的差分输出电压所需的线圈数,但是,实际电路板设计有4个不同的通孔导通孔半径值,在正向螺旋线圈和回路螺旋线圈之间提供偏移。  我假设计算器使用的通过半径值数与实际电路板实施上的4个通过半径值之间的差异是由于实际考虑因素,使得电路板更易于制造。

我在这里的问题是正向线圈和回路线圈相互偏移,使磁通量耦合到正向线圈中与回路线圈的磁通量耦合略有不同。  每组线圈磁通耦合的这种细微差异是否会影响CMRR,因为它们未精确匹配? 还有,占多少百分比?


我的另一个问题是关于PCB中的断裂,我猜是出于两个原因提供的,但我不确定。  允许您将电路板滑过载流导线的原因之一是什么?  对于中等尺寸的导线,主板中的切口看起来很小,但如果主板很薄,您可能会在断点时将其稍微打开,以容纳较大的导线。  我的另一个想法是要避免线圈末端的串扰,在这种情况下,传播差分信号会出现短路,并且可能会耦合回线圈并在其开始位置。  这是否是中断的另一个原因,以及计算器上的线圈数与最终板实现的线圈数不完全匹配?  如果您的应用程序不需要断开以将导线插入中心,是否会使主板保持完好,从而影响性能?  在设计套件中包含的电路板设计中,如果我正确计算以适应断路,则会丢失6个线圈。  为了防止串扰,您是否需要考虑调整电路板中断点的频率大小?


最后一个问题, INA188上用于此Rogowski线圈参考设计的前端输入有2个无源差分集成器连接到另一个电容器的接地桥接。 桥接电容器具有什么功能?


谢谢!

Mike