This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA321:负极电源范围

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571534/ina321-range-of-negative-power-supply

部件号:INA321

我想知道我可以给INA321提供什么范围的负电源电压。

在数据表中,它适用于双极电源,但在提到必须使用何种范围的负电源时不适用。

请帮我解决这个问题。

此致,

Umama Shureen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umama:

    任何单电源运算放大器实际上都可以用于双电源配置。 要确定导轨上的电压范围,您必须查看电气特性的"电源"部分中的"工作电压范围"规范。 对于INA321,工作电压范围为2.5V至5.5V。 本规范描述了可接受的电源电压范围,从V+到V-,或者换言之,Vs =(V+)-(V-)。 例如,如果您为两个滑轨使用1.25V电源,则vs = 1.25 -(1.25)= 2.5V,这将是您的电源滑轨的下限。 继续这种逻辑,此器件在双电源中的工作范围为+/-1.25V至+/-2.75V。

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用