This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:压电拾取前置功放

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571181/tl072-piezo-pick-up-preampflicaton

部件号:TL072
主题中讨论的其他部件: OPA2134

您好,

我已经为压电式拾音器(即"接触式微hpone ")构建了基于TL072的放大器,我希望对其进行改进。  原理图和电路板在 此处。 

我的设计结合了OpAmp放大器和JFET缓冲器,使预放大麦克风信号能够被移动电话等消费电子产品"识别"为可行的音频输入设备。  OpAmp部分使用12V电池供电,而JFET缓冲器由移动电话的"插入式电源"(通常用于为耳机的microhpone供电)提供的~3V供电。

我希望在以下方面改进此设计:

  1. 音调控制:根据压电的类型,音调(即 "颜色"或频谱内容)可能会有很大差异。  我希望能够用电位计控制这个前置放大器的音调。
  2. 最佳增益:我使用R9上的电位计作为增益控制;OpAmp的增益由R9和R8之间的比率定义。  我想知道这些电阻器使用的最佳值,以获得最高保真度
  3. 改善的音质:我尝试了此电路,它具有OPA2134和TL072,它们与引脚兼容。 我希望OPA2134能够提供更好的性能,但没有发现差异。 我想了解此应用程序需要考虑的其他IC。
  4. 延长电池寿命:我的A27电池只能使用2小时。  我想就如何提高此前置放大器的电池性能获得建议。

谢谢!

Ali Momeni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    1)试用我们的过滤器设计应用程序。  

    2)对于电阻器,它们有自己的噪声。 但是,我认为这对您来说不是问题。

    3)具有足够带宽的大多数设备的音质都相似。

    4)降低LED电流。 尝试使用具有较低偏置电流的OP-AMP。