This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有高输入阻抗的DC至4GHz GBP运算放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4304, THS4302, THS4509, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571319/looking-for-a-dc-to-4ghz-gbp-opamp-with-high-input-impedance

主题中讨论的其他部件:THS4304THS4302THS4509LMH5401

您好,

对于一位客户,我正在寻找一款能够处理直流至交流电的高速运算放大器,其GBP高达4GHz,电压噪声密度规格小于2nVrtHz。

漂移不太重要,因为环境温度稳定且可以补偿。

另一个要求是,必须将信号灯放在一个非反相拓扑中,通过 输入信号在+输入处获得2.25。

输入阻抗必须高于40至100欧姆之间的源阻抗。 增益不应影响源阻抗。

输入信号可以在0和+0.4V之间传输,因此输入必须能够处理接地信号(首选单电源)

理想情况下,输出必须是差分的,以驱动屏蔽电缆。

我们是否有这样的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jan,
    因此,凭借4GHz GBP和2.25 的增益,您所需的信号带宽听起来就像是在1.82 GHz左右。

    对于单端到差分且具有高输入阻抗的放大器,我们没有解决方案。 我假设您想要大于1k (10倍于源阻抗)的高Zin???

    如果使用全差动放大器,高输入电阻器将意味着高反馈电阻器以获得增益,从而干扰放大器输入电容并使其难以稳定。 另请注意,使用电阻器>= 1kOhm,电阻器自身的噪声贡献值将大于4 nV/rtHz。

    最好将其作为一个2级解决方案来实现,第一级为同相放大器,第二级为全差动放大器。

    对于第一级,您可以将THS4304用作缓冲区。 THS4304的单位增益带宽为3GHz。 另一种选择是使用THS4302,其带宽为2.4GHz,固定增益为5。 THS4302不是轨道对轨道的进出,因此我们只能使用THS4304。 这是RRI,但不是RROut,所以如果您有一个从0到0.4V的输入, 然后缓冲器配置中的输出将从0V变为0.4V,这不受支持...解决方案是在THS4304的rg (反相端子上的输入电阻器)处具有电平转换电压。 但是,电平转换信号也必须为负电压,并且还必须具有非常宽的带宽才能驱动THS4304。 正如您所看到的,如果不是不可能,这将变得相当复杂。 第一件事是看我们是否能得到双极供应。

    现在,对于第二阶段,单端到差分-在这里,您可以使用LMH5401或THS4509。 我建议LMH5401...it的英镑金额更宽。 您始终可以将其配置为更高的增益,例如数据表中建议的4V/V,并使用线路另一端的端接将信号衰减回所需的范围。

    这第二阶段的设计,一旦我们可以放下第一阶段的设计,就会变得更加清晰。

    -Samir