This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:设置MEMS麦克风前置放大器的增益

Guru**** 2952370 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072, OPA2134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571179/opa2134-setting-the-gain-of-a-preamplifier-for-mems-microphone

部件号:OPA2134
主题中讨论的其他部件:TL072,

您好,

我正在使用TI的OPA2134和TL072运算放大器放大MEMS麦克风的音频信号。 原理图和电路板设计 在此处。 我正在寻找非常高的增益;R2是一个100K电位计;我期望R2/R1是此前置放大器的第一个通道的增益。 JP1和JP2是 此 MEMS麦克风分支板,IC3是用于为MEMS microhpone分支板供电的5V稳压器。  蓄电池为12V A27。

我的问题是:

1)我发现电路不工作,除非R2电位计转至其最高设置,无论此电位计的值是多少。  我试过一个10K,20K和100K的电位计;它们似乎都产生了相同的增益,并且只能在最高的设置下工作。  如何从该设计中获得更好/可变的增益?
2)此任务是否有更好的IC (更高增益,更低噪声,更低功耗)?  
3)如何降低该主板的功耗以延长电池寿命?

谢谢!

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    请包括电路原理图,包括电源电压和部件值,而不是描述它-图片值千言万语。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek
    我的帖子中有一个链接,其中包含示意图:

    artfab.art.cmu.edu/.../

    它还包含板的图片以及指向eagle文件的链接。

    -ALI