This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA166:MEMS麦克风的高增益单电源前置放大器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/571176/ina166-high-gain-single-power-supply-preamp-for-mems-microphones

部件号:INA166

您好,

这是我在E2E论坛上的第一个帖子。

我正在寻找一种高增益放大MEMS麦克风的音频信号的方法。 我目前正在 使用SPW2430 MEMS麦克风进行测试, 但希望最终切换到 AKU350 ,以获得更好的性能。  我已确定TI的INA166可能适合我的麦克风具有Vout (交流信号)和GND。  我的问题是:

1) INA166数据表中的示例放大器电路指示连接到INA166引脚4和5的Vin-和Vin+。  这是否意味着我的MEMS麦克风的Vout应连接到VIN+,以及Mic VIN-的GND?

2)我希望前置放大器使用单个电池运行;MEMS麦克风需要1.8V电压,因此单节3.7V Lipo电池是理想的选择。  INA166放大器示例电路指示连接到IC引脚11和6的V+和V-电源。  您是否建议从我的3.7V电源升至12V电源(可能使用TI的TPS6.1041万DBVRG4),并实施单电源设计(在GND和我的12V VCC的1/2路点使用虚拟接地,如下所述 )?

谢谢!

Ali