This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:LM331反转逻辑

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM331, LMV331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578040/lm331-lm331-inversion-logic

部件号:LM331
在“线程: LMV331”中讨论的其它部件

支持路径:/Product/Help with Device Selection/Logic devices by function and voltage/

您好,

此部件(LM331)的基本功能有引脚Vref,Vin和Vout。 在我的设计中,VIN+(Vin)上的电压为2.8V,Vref将在3.3V,2.0V和0V之间交替。

此零件的逻辑是:

VIN < Vref -> Vout =低

VIN > Vref -> Vout =高

我所需要的逻辑与此相反,因此以下情况(VIN = 2.8V):

参考电压= 3.3V,输出电压->高

参考电压= 2.0V,输出电压->低

参考电压= 0V,输出电压->低

您是否有我可以使用的具有LM331反向逻辑的部件? 我不认为我可以将Vref放在同相引脚上,将Vin放在反相引脚上,以便检验逻辑。 我也不想在输出中添加反相器,因为我在PCB上的空间有限。 您推荐什么?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    LM331是精密电压到变频器。 我相信您实际上是指LMV331。 您定义为Vin的电压通常被视为您的参考电压,因为它不会改变,而是您要比较的电压。 要获得相反的逻辑,只需切换输入引脚上的电压即可。

    此致,

    Zak Kaye  

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎克

    我的主板已经开发出来,看起来LMV331部件没有我想象的那样工作。 我现在的假设是,我需要遵守一个我不知道的门槛。 详情如下:

    LMV331部分:

    案例1:
    VIN+= 3.3V

    VIN-= 0伏

    输出=高

    案例1按预期工作。 VIN+> VIN-,因此输出应为高。

    案例2:
    VIN+= 3.3V

    VIN-= 2.8V

    输出=低。

    案例2未按预期工作。 显然,VIN+仍大于VIN-,但输出已饱和。 为什么会发生这种情况?

    谢谢