This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:P2P与ADTL084ARUZ兼容

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084, TL084M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584593/tl084-p2p-compatible-with-adtl084aruz

部件号:TL084

我们正在寻找一款能够与ADTL084ARUZ竞争的设备,它具有-40度至125度和TSSOP封装。 TI的TL084似乎没有与之匹配的产品。我想再次与您确认材料库中是否有兼容的器件。

应用:电机驱动器控制板

客户:WW伺服马达

谢谢。

Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    查看TSSOP封装中的OPA4197IPW。 其电气 性能达到 或超过ADTL084ARUZ的性能。 数据表中的电气特性表指示TA =–40°C至+125°C的性能(如适用)。 您可以在此处查看数据表:

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们似乎没有温度 范围为-40 - 125C的TL084x设备来匹配ADTL084,但我们确实有双通道: TL082Q设备,指定温度范围为-40 - 125C。  有TL084M,指定范围为-55 - 125C。  请参阅下表和产品页面:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Collin,

    非常感谢。 但TL084M没有TSSOP封装。 是否有任何其他OPA系列可与ADTL084竞争?

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    主要关注哪些方面?
    我假设FET输入不重要。 如果是,CMOS输入是否是一个很好的替代品?
    转换率和带宽是否是关键因素?
    36V电源A必须工作还是工作更少?
    需要什么VIO限制?