This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551Q-Q1:最差输出电压摆动和状况

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6551Q-Q1, LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582877/lmh6551q-q1-worst-output-voltage-swing-and-condition

部件号:LMH6551Q-Q1
在“线程: LMH6551”中讨论的其他部件

您好,

我们的客户正在考虑将LMH6551Q-Q1用作ADC的前置放大器。

他们担心LMH6551Q-Q1最小输出摆幅的准确度是否能满足。

 假设Vs为3.3V,VCM为1.65V。

数据表中的最小输出电压摆动为0.75 V。

所有温度范围内的最低温度是多少?

我想知道最糟糕的情况。

他们想要 使用SPICE进行验证,但这种最坏的情况是否反映在Web中提供的PSPICE模型中?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki:

    在Vs=3.3V电源和VCM =1.65V的情况下,所有温度范围内的最小输出电压摆动应在+/-0.65V单端峰值到峰值之间。

    我认为Web上提供的PSPICE模型不 能反映实际设备中最坏情况下的最小输出摆幅。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit San,

    我之前问过一个问题,得到了您的回答。

    我还有一些问题。

    LMH6551Q-Q1被假定为ADC的前置放大器放大器。

    ADC的输入共模电压为0.95 V,输入全刻度为1 Vpp,带有单端

    并且最大输入电压额定值限制为2.1V。

    第一

    Vs=3.3V和VCM=1.65V上的所有温度输出摆动电压的最大值是多少?

    2号

    输出摆动电压应根据Vs电压变化。

    您是否知道最小回转电压不超过1 Vpp且最大值小于2.1 V的Vs条件?

    环境温度假定为-40°C至105°C

    3号

    是否有过速恢复 性能的返回操作波形,如下图所示?

    此致,

    Tomoaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit San,

     我之前问过一个问题,并收到了你的答复。

    我还有 其他问题。


    假定LMH6551Q用作ADC的前置放大器。

    ADC的单端输入满刻度电压在VCM=0.95V上为1Vpp。

    输入电压的绝对最大额定值为2.1V。

    第一

    在整个温度范围内,输出摆动电压的最大值是多少?

    假定环境温度在-40度范围内为105度。

    2号

    尽管输出摆动电压取决于Vs,您是否知道最小 输出 摆动电压 尽可能大而不超过1 Vpp且最大值不超过2.1V的情况?

    3号

    是否存在过速恢复 性能的波形,如下图所示?

    此致,

    Tomoaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki-san,

    1.在单个3.3V和1.65V输出共模(Vocm)上,整个温度范围内的最大输出回转电压可以是+/-0.95V单端峰到峰值。 此规格基本上是两个输出的差异,即[(Vo+)-(Vo-)]。

    2.通常,输出晶体管的VCE (SAT)会随着温度的升高而降低。 因此,我认为在较高的温度下,最大输出摆动电压是可能的。 这是您所问的吗?

    3.我认为我们没有像您所展示的那样拥有过载恢复性能。 但是,如果您查看的是最大和最小输出电压,则可以查看数据表中的图17和18。 这些曲线适用于+/-5V电源,但您可以外推单个+3.3V电源或+/-1.65V电源。 基本上从任何一个导轨减去1.2V,或单端最大输出电压=(VS+)- 1.2V,单端最小输出电压=(VS-)+ 1.2V。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit San,

    感谢您的回复。

    我将进一步解释 第2个问题。

    我 担心LM6551Q-Q1后面ADC的输入端子的最大额定值。

      ADC的输入绝对最大额定电压 为2.1V。

    由于放大器的增益是根据较小的输入信号设置的,因此 当输入信号变大时,假设放大器的输出全摆动电压会被夹住。

    我 将调整Vs,以使放大器输出不超过2.1 V,并且尽可能宽。

    我想知道放大器单端输出从不超过2.1V的Vs电压。

    然后,环境温度介于-40和105度之间。

    同时,我想知道当时的最小和最大输出全摆动电压。

    问题3.

    要使用样品和评估板测量波形,但需要时间才能获得。

    您能否 在上述条件下获取波形?

    返回时的行为成为一个非常重要的因素。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki-san,

    2.您是否知道LMH6551Q-Q1驱动的ADC?  LMH6551的输出电压摆动解释可在下图中找到。 在单个+3.3V电源上,每个单端输出在1.65V的共模电压下最多可以摆动0.9Vpp或1.8Vpp差动。 如果您查看下图,单端输出从任一电源导轨摆动1.2V。 因此,最大输出电压为+2.1V,输出电压来自正极+3.3V,输出电压为+1.2V,输出电压来自 负极GND (或0V)。  您应该能够 以类似的方式解释不同电源的最大输出电压摆幅。

    ADC单端或差动的输入绝对最大额定值是1.2V?

    3.我会尝试在vs+= 3.3V下获取超速恢复数据。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit San,

    感谢您的支持。

    我可以对 LMH6551的输出电压摆幅进行分析。

    我想通过电子邮件直接告知详细信息,请发送电子邮件。

    tomoaki_yoshida@nexty-ele.com

     

    此致,

    Tomoaki Yoshida