在“线程: LMH6551”中讨论的其他部件
您好,
我们的客户正在考虑将LMH6551Q-Q1用作ADC的前置放大器。
他们担心LMH6551Q-Q1最小输出摆幅的准确度是否能满足。
假设Vs为3.3V,VCM为1.65V。
数据表中的最小输出电压摆动为0.75 V。
所有温度范围内的最低温度是多少?
我想知道最糟糕的情况。
他们想要 使用SPICE进行验证,但这种最坏的情况是否反映在Web中提供的PSPICE模型中?
此致,
Tomoaki Yoshida
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们的客户正在考虑将LMH6551Q-Q1用作ADC的前置放大器。
他们担心LMH6551Q-Q1最小输出摆幅的准确度是否能满足。
假设Vs为3.3V,VCM为1.65V。
数据表中的最小输出电压摆动为0.75 V。
所有温度范围内的最低温度是多少?
我想知道最糟糕的情况。
他们想要 使用SPICE进行验证,但这种最坏的情况是否反映在Web中提供的PSPICE模型中?
此致,
Tomoaki Yoshida
您好,Rohit San,
我之前问过一个问题,得到了您的回答。
我还有一些问题。
LMH6551Q-Q1被假定为ADC的前置放大器放大器。
ADC的输入共模电压为0.95 V,输入全刻度为1 Vpp,带有单端
并且最大输入电压额定值限制为2.1V。
第一
Vs=3.3V和VCM=1.65V上的所有温度输出摆动电压的最大值是多少?
2号
输出摆动电压应根据Vs电压变化。
您是否知道最小回转电压不超过1 Vpp且最大值小于2.1 V的Vs条件?
环境温度假定为-40°C至105°C
3号
是否有过速恢复 性能的返回操作波形,如下图所示?
此致,
Tomoaki
您好,Rohit San,
我之前问过一个问题,并收到了你的答复。
我还有 其他问题。
假定LMH6551Q用作ADC的前置放大器。
ADC的单端输入满刻度电压在VCM=0.95V上为1Vpp。
输入电压的绝对最大额定值为2.1V。
第一
在整个温度范围内,输出摆动电压的最大值是多少?
假定环境温度在-40度范围内为105度。
2号
尽管输出摆动电压取决于Vs,您是否知道最小 输出 摆动电压 尽可能大而不超过1 Vpp且最大值不超过2.1V的情况?
3号
是否存在过速恢复 性能的波形,如下图所示?
此致,
Tomoaki
您好,Rohit San,
感谢您的回复。
我将进一步解释 第2个问题。
我 担心LM6551Q-Q1后面ADC的输入端子的最大额定值。
ADC的输入绝对最大额定电压 为2.1V。
由于放大器的增益是根据较小的输入信号设置的,因此 当输入信号变大时,假设放大器的输出全摆动电压会被夹住。
我 将调整Vs,以使放大器输出不超过2.1 V,并且尽可能宽。
我想知道放大器单端输出从不超过2.1V的Vs电压。
然后,环境温度介于-40和105度之间。
同时,我想知道当时的最小和最大输出全摆动电压。
问题3.
要使用样品和评估板测量波形,但需要时间才能获得。
您能否 在上述条件下获取波形?
返回时的行为成为一个非常重要的因素。
此致,
Tomoaki Yoshida
您好,Tomoaki-san,
2.您是否知道LMH6551Q-Q1驱动的ADC? LMH6551的输出电压摆动解释可在下图中找到。 在单个+3.3V电源上,每个单端输出在1.65V的共模电压下最多可以摆动0.9Vpp或1.8Vpp差动。 如果您查看下图,单端输出从任一电源导轨摆动1.2V。 因此,最大输出电压为+2.1V,输出电压来自正极+3.3V,输出电压为+1.2V,输出电压来自 负极GND (或0V)。 您应该能够 以类似的方式解释不同电源的最大输出电压摆幅。
ADC单端或差动的输入绝对最大额定值是1.2V?
3.我会尝试在vs+= 3.3V下获取超速恢复数据。
此致,
Rohit
您好,Rohit San,
感谢您的支持。
我可以对 LMH6551的输出电压摆幅进行分析。
我想通过电子邮件直接告知详细信息,请发送电子邮件。
此致,
Tomoaki Yoshida