This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6142:电流感应应用的输出延迟

Guru**** 2929670 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6142, LMH6642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584373/lm6142-the-output-delay-for-current-sensing-application

部件号:LM6142
主题: LMH6642中讨论的其他部件

大家好,

  客户在其电流感应应用中设计LM6142时遇到输出延迟问题。

  示意图如下图所示。  

当电流上升时,输出不随电流而变化,它将在几个Us之后出现,如下图所示。

您是否可以帮助您了解为什么会出现延迟以及哪个规格会导致此类问题?

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    您在上述系统启动过程中是否显示了范围捕获? 如果是这样,则可能会产生延迟,因为您是从提供负载的同一轨上生成运算放大器电源电压。 这意味着在负载电流初始上升期间,运算放大器可能不会通电。 12伏导轨的上升时间取决于分禾器中的电阻器值和所用的旁通盖。  

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack和Nick,

    是否确定12伏上升时间是LM6142输出(~ 4US)的初始延迟的原因,以跟踪Zack建议的负载电流?

    我还认为,在无负载电流的情况下,电路的配置方式,LM6142输出需要在0V卡入底部电源轨。 可能会出现一些与此"过载"状况相关的延迟,导致此延迟。 遗憾的是,LM6142数据表没有任何过载恢复图,以查看此4US延迟是否是由该问题引起的。 例如,以下是从另一个设备(LMH6642是一个速度快得多的设备)获取的过载恢复图示,作为一个需要考虑的示例:

    要查看这是否是根本原因,可以从轻微的负值(例如 -1V电源)作为一项实验,以查看是否可以消除延迟?

    请告诉我这些建议是否解决了您的问题?

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在已经关闭了线程,除非我听到其他消息。

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是LM6142“过载恢复时间”的结果。 过载恢复定义输出从饱和状态中释放并开始对输入电压变化作出反应所需的时间。 遗憾的是,LM6142不包括过载恢复时间规范,但此类设备的值范围通常为1-10us。