This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826 "+"输入是浮动的

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, MUX36D04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585054/ina826-ina826-input-is-floating

部件号:INA826
主题中讨论的其他部件: MUX36D04

您好,

我在以下应用程序中使用INA826。

e2e.ti.com/.../4-x-Analogue-1-RTD.pdf

我想知道  ,如果我在"-"输入连接至GND时让"+"输入保持浮动,INA826输出将是什么

谢谢

否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam,

    由于INA826输入级拓扑使用PNP输入晶体管(参见下文),输入偏置电流从输入端子中出来;因此,保持正输入浮动将使其充电至接近正极轨。 反过来,这与连接到GND的负极轨一起,将导致输出在靠近正极轨的位置(靠近所用的正极电源电压)崩溃。

    您可以使用TI网站上提供的INA826宏模型模拟这种情况-请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek Hi,

    我更改了输入路径,并在INA826之前添加了一个模拟多路复用器。 请参阅随附的。

    它是否会更改INA826输入阻抗? 如何计算?

    谢谢

    否

    e2e.ti.com/.../analogue-input-ii.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek Hi,

    我更改了INA826 (随附)的输入阶段,现在我使用模拟MUX (MUX36D04)。

    我需要知道,如果所选MUX "+ Input"为浮动,会发生什么情况? ANA4上的输出是什么? ("-"连接至GND)

    您的一位同事建议 在INA826 "+"输入端添加一个上拉电阻(10MOhm)。 它将如何影响测量结果? 当MUX的输入处于浮动状态时,是否有更好的方法将输出(ANA4)恢复为已知状态?

    谢谢

    否

    e2e.ti.com/.../Analogue-In.pdf