This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:在50欧姆负载输出至同相输入的情况下工作。

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4303EVM, THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582969/ths4303-operating-with-outthe-50-ohm-load-to-the-non-inverting-input

部件号:THS4303

我有兴趣将此运算放大器用于负阻抗 转换器(NIC)。 我已卸下端接R到GND。 非反转是否需要R至GND才能工作。 与Genesys中的模拟相比,我无法从THS4303EVM获得预期结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    您是否可以附上您正在尝试调试的电路的示意图? 此外,电流电路的任何波形或结果都将有所帮助。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,我正在使用BRD THS4303EVM评估版。 对于我的最后一个电路,我不能将50欧姆负载@同相输入。 我有S11,S22和S21的测量值,但无法连接它们。 当50欧姆接地时,运算放大器按预期工作。 如果没有50欧姆,则增益损失很大。 引脚-20dBm,输出-40dBm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫  

    如果没有50欧姆的电阻器连接到非反相输入,则可能是网络分析仪的信号失真,导致网络分析仪由于严重不匹配而解释较低的增益。 您报告增益降低的频率是多少? THS4303同相输入阻抗为1.6Mohm||1pF。 因此,当网络分析仪输出发现此阻抗时,您将获得总信号反射,因为理想情况下预期为50欧姆,从而导致错误解释增益。  

    能否更详细地描述您评估THS4303EVM的应用? 也许,仅出于评估目的,您可以使用50欧姆电阻器接地,而不是您的最终应用所需的电阻器。 如果您可以附上您的终端应用的电路描述或S11,S22和S21的屏幕截图,则进一步调试将非常有帮助。

    此致,

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../THS4303EVM.pdfe2e.ti.com/.../THS4303_5F00_NIC_5F00_W_5F00_50OHM-to-GND.pdf</s>4303

    Rohit,

    请参阅随附的图解/原理图。 目标是将THS4303用作使用 非反相反馈电阻的负阻抗转换器(NIC)。 目标是获得-50欧姆阻抗。 添加一个100欧姆的电阻器,与同相输入串联,理论上的响应应该在50欧姆左右。 100欧姆不会用于最终布局,而只是用于实现-50欧姆阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    您可以快速尝试使用网络分析仪上的"port-Z转换"功能,方法是将输入端口Z0设置为1.6Mohm,然后查看S21响应是否在没有50欧姆电阻器到GND的情况下得到纠正。 同时,您操作THS4303的电源电压是多少? 是+/-2.5V还是单+5V?

    我已经订购了THS4303EVM板,以查看是否可以在不使用50欧姆终端的情况下将您的响应与GND相关联。 我会随时向您通报最新情况。 我认为您不应该看到S21出现这样的下降,除非该部件已断电。 我希望具有某种RC低通滤波器特性,S21增益至少在10MHz的低频端保持。

    此致,

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    我正在使用+/- 2V电源工作。 我将尝试端口转换。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    我复制了您在实验室中看到的问题。 我可以与您在工作台上看到的S21 通过 拆除 同向输入50欧姆电阻器而具有显著损耗的情况相关。

    事实证明,该问题与输入共模电压未居中 靠近 GND有关,因为网络分析仪本身是交流耦合的。  这会导致 输出共模电压卡在靠近正极轨的位置,从而在输出端不提供信号。 您可以使用Bias-T (如ZFBT-4R2GW )纠正此错误,其中RF端口连接到网络分析仪的输入端口,DC端口设置为GND,RF&DC端口连接到THS4303EVM输入。 我认为这应该 提供一个平坦的S21增益响应,类似于在同相输入处使用50欧姆获得的响应。 我已经在实验室的工作台上验证了这一点。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    谢谢你。 我将尝试这种方法,并向您反馈结果。 希望在本周结束时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit

    是的,在网络分析仪上使用偏置三通 可解决在无50负载@无反相输入的情况下运行时出现高损耗的问题。 感谢 您采取的额外步骤。  感谢你的所有帮助。