This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:OPA656

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, OPA659, OPA657, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581621/opa656-opa656

部件号:OPA656
主题中讨论的其他部件: OPA659OPA657OPA857TIDA-0.0978万

我正在尝试为工作频率为400 MHz的可见光接收器设计一个跨阻抗放大器电路。 高频电路受面包板上寄生电容的影响。 是否有专为OPA656型放大器设计的印刷电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesh,

     遗憾的是,我们目前没有可容纳放大器和光电二极管的评估模块/ PCB。 但是,我们在SOT-23 (DBV) 封装中有用于OPA659的通用PCB。 请参阅附件。 我建议使用DBV封装,因为它与OPA657引脚兼容。 光电二极管的输入电容是多少? 您 还需要什么互阻抗增益? 这两个参数对于确定您是否可以达到400 MHz带宽非常重要。

    用于SOT-23 (DBV)的EVM:

    www.ti.com/.../DEM-OPA-SOT-1A

    下面是一些有关阻抗放大器设计的文章:

    www.ti.com/.../sboa122.pdf

    e2e.ti.com/.../what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-1

    e2e.ti.com/.../what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-2

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Samir,

    下面所附的文件包含TIA的设计。  

    我可能需要3.3 K的TIA增益 因此,电容将在1.4 pF周围。 您建议的板具有一些寄生电容。 因此,选择低得多的电容器是否安全?

    另外,如何将光电二极管(S1.0784万)连接到此PCB? 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesh,

    我一直在做一些数学运算,但我们目前没有任何功放能够满足您的400 MHz闭环带宽要求。 即使我降低增益和光电二极管电容,我也找不到解决方案。 您确定需要400 MHz的带宽吗? 您使用的光电二极管只有250 MHz带宽。

    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    250 MHz适合我的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

     LLMH6629可以实现这一点。 请浏览我的帖子并使用提供的计算器来了解如何配置它。 我还建议使用TINA模拟您的电路。 另一个可能的选项是使用此deisgn。

    使用计算器时,您可能会发现所使用的光电二极管具有非常高的电容,这使得设计具有挑战性。 您可能需要找到电容较低的光电二极管。

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能选择其它光电二极管。 对于您之前建议的SOT-23以及OPA656,可以实现的最大3dB带宽是多少? 您为什么建议使用OPA 857或其他评估板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用OPA656 + 10pF二极管+ 3.3kOhm电阻器,您可以获得的最快速度是30 MHz。 OPA857是一款速度更快的放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否需要用于OPA857的不同评估板/ PCB? 如TIDA-0.0978万。 我正在寻找更便宜的PCB板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要不同的主板,因为OPA857...it具有完全不同的针脚。 很遗憾,我没有更便宜的主板可供选择。 您可能需要自己设计一个。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,我将购买OPA 857和TIDA-0.0978万。 光电二极管连接如何。 在大多数实验中,接收器具有内置的带有光电二极管的TIA。 但我使用的是一种特殊的光电二极管。 如何将其连接到PCB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会注意到,CAN光电二极管有3个孔。 所有设计文件均可通过以下链接获取。 请浏览它们,确保它对您有效。

    www.ti.com/.../tida-0.0978万

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经浏览了OPA 857的文档。 但我有一些问题。 使用本论坛中发布的计算器,对于3.3 K ohm的射频和10 pF的C二极管,我获得181 MHz的大约带宽。
    1) TIDA评估板旨在将带宽从100 MHz提高到更高的值。 对于相同的参数(5 k ohm,1.5 pF,GBW=6800 MHz),OPA 857的计算结果要比100 MHz高得多。 为什么这种不一致?

    2) TIDA EVB的数据表分别显示20 K和5 K欧姆的参考电阻2和RF1。 这是否意味着只有两个可能的增益级别? 外部电阻不会影响TIA增益吗?

    3)我参考了使用OPA 857的VLC接收器(4.5 pF二极管)的文件,他们报告了补偿电容器的使用情况,我认为这是TIDA EVB布局中的CF/外部电容器。 关于www.ti.com/.../sboa055a.pdf
    我发现可以选择0.5 pF作为外部CF 3.3 K, CD=GBW=6800 4.5 MHz),并且256 MHz的带宽是通过F = sqrt(GBW/2*PI*CD*RF)计算获得的。 我想验证这个答案。

    非常感谢您能回答我,通过使用基于TIDA的OPA 857,5 pF二极管和3.3 k ohm增益可以实现多少3db带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesh,

    1.您在OPA857中看到的带宽数字用于500mVpp信号,这些信号不再是小信号,因此计算器在这里不会准确。 您将在图1和图3中注意到,带宽数量和峰值随着输出负载的变化而变化很大。 这也是 放大器输出级上的大信号效应的结果。

    2.5千欧和20千欧的标签仅表示放大器内选择的电阻设置。 当您从5kOhm更改为20kOhm时,OPA857不仅仅会改变反馈电阻。 它还会改变反馈电容(CF),更重要的是它也会改变,更重要的是它还会改变放大器的内部补偿,从而使放大器实际上具有更多的GBP @ 20kOhm与5kOhm。

    3.遗憾的是,TINA SPICE模型不是很准确,所以我很难在这里给你一个带宽号。 您必须在实验室中使用实际电路板自行评估。

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答我的问题。
    因此,通过使用TIDA EVB和OPA 857,我只能获得两种可能的增益,要么是5K,要么是20 K
    外部射频和CF是固定的,焊接在EVB上,因此我无法更改它们。
    我知道的是光电二极管电容是4.5 pF。 对于具有5 K增益和1.5 pF的通用OPA857,可以实现130 MHz。 如果电容更高(4.5pF+tray),我将远低于130 MHz。 TIDA EVB的设计是否可以改进它?我完全理解不能通过仿真获得准确的测量值,但我想知道我能获得的最差情况带宽/最低带宽? 如果带宽太低,我就不能投资于此组件和EVB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部RF和CF是焊接在板上的组件。 如果您有烙铁,您可以将其更改为您喜欢的任何值。

    5K和20k是内部电阻器。 这些值是固定的。 板上的跳线允许您选择增益设置,然后与外部电阻器一起改变有效的互阻抗增益。

    SPICE模拟是悲观的,因此,由于您正在查看更糟糕的情况,并且使用以下条件:
    1.内部互阻抗增益=20千欧
    2.外部RF = 3.3千欧
    3.外部CF = 0.2pF
    4.二极管电容= 5pF

    输出-3dB带宽= 250 MHz (最坏情况)

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,
    我也可以使用200 MHz,因此即使在最坏的情况下也不会出现问题。
    我正在使用的光电二极管有两个端子(不是A到CAN),我是否可以将第三个端子/孔留在主板上。
    我必须单独购买TIDA EVB和OPA 857。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以使第三个终端保持未连接状态。

    TIDA-0.0978万板上附带了OPA857。 如果您需要一些额外的服务,可以在estore.ti.com上订购

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我对TIDA-0.0978万 EVB的连接有一些疑问。 请回答这些问题。

    问题1. 六角槽的连接?

    问题2. TEST_SD信号是什么?

    问题3. 请勿在PCB上填充警报。 我自己的光电二极管怎么样?

    问题4: 连接J7引脚? 示意图显示零欧姆电阻器

    问题5. Test_In或J4附近的引脚2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 六角槽的连接? :是的,这适用于电源和GND以及光电二极管电源。

    问题2. test_SD信号什么是测试模式?:这是测试模式。 请阅读数据表以了解如何使用或禁用它。

    问题3. 请勿在PCB上填充警报。 我自己的光电二极管怎么样?是的,你可以在那里填充自己的光电二极管。

    问题4: 连接J7引脚? 示意图显示零欧姆电阻器:这是您的选择,具体取决于您要如何连接您的示波器。

    问题5. Test_In或J4附近的引脚2:同样,这是用于测试mode..please请阅读数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我以前没有使用过EVB。 请告诉我六角形槽使用哪种类型的连接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这些是香蕉插孔。 我强烈建议您的实验室中拥有更多测试和实验室设备及设置经验的人员提供帮助。
    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我仍然无法确定J4处的连接。 我已将J4的引脚1连接到Vcc,并使PIN2保持打开状态,但未发现任何信号。 还尝试了引脚1 Vcc和引脚2接地,输出端仍然没有信号。 此端口是放大器和输入测试信号之间的接口。
    我已将偏置设置为2伏,并且在PIN2处发现相同的直流电压,这意味着信号正在进入EVB,但示波器上的EVB输出根本不显示我的输入轨迹。 万用表不显示任何读数。

    我可以跳过test_mode并继续焊接光电二极管。 我应该知道一些方法来检查EVB是否工作正常。

    尽管按照数据表(test_mode)上的说明对问题进行了多次测试,但我无法确定问题的位置。
    请参阅TI设计论坛中有关TIDA 0.0978万的问题,帮助我确定问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试模式下测试放大器-

    1.将Test_SD针脚设置为+VS。

    2. 使用直流输入将test_in针脚(J1)上的直流电压设置为1.9V左右,并将电压扫描至大约2.4V。 执行此操作时,确保已断开J4跳线,否则您只需将J1短接至Vcc。

    3.扫描test_in上的直流电压时,测量R6左侧的放大器输出。 一旦看到输出开始移动,您就可以了解Test_In输入电压到OUTP,输出电压的转换功能。

    4. TIDA-0.0978万用户指南第5.1 节中的测试程序实际上已经完成。 如果您的实验室中有人具备良好的实验室技能,您应该依靠他们来寻求帮助。 我们已经有许多人在测试模式下使用此设备,没有像您那样遇到太多麻烦。 请依靠具备良好电气工程和实验室技能的人员来帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我已按照参考中的说明测试了主板。 我已经完成了5.1 部分并遵循了该过程。 使用图3,我已建立连接,并基于5.1 中的步骤。 我的设备设置如下图所示。 我从未见过任何至少接近输入频率的输出。 我不知道这是不是正确的设置方式使用T恤偏倚.

    我以前使用过TI的电子产品,我的专业是电气工程。 如果主板内有故障,没有简单的检查方法。必须要有一些指示灯/测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备在正常模式下消耗的静态电流是多少?(21 -25mA)

    在正常模式下,OUTP的输出是什么?(1.83V)

    在正常模式下,OUTN的输出是多少? (1.83伏)

    以上是检查基本功能所需执行的非常基本的初始测试。 用于检查部件是否正常工作的指示器通常需要进行一些调试工作并了解数据表。

    在测试模式下,为什么不从基本直流测试开始,而不是尝试正弦波? 通常认为直流测试比交流测试更容易。