This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/OPA548:opa548 -豪兰泵- 2.5 Amps - 50 KHz

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581625/tina-spice-opa548-opa548---howland-pump---2-5-amps---50-khz

部件号:OPA548
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我正在尝试设计一个HOWLAND电流泵来为感应线圈供电(电感未知,电阻为0.25欧姆)。 输出电流必须是2.5 安培(峰值),只要电流的形状是正弦曲线,电压振幅和形状就不相关。 输入电压信号为2.5 V (峰间)正弦波。 以下设计完全满足了有关电流的要求,但仅在低频(即高达150 Hz)下。

如何修改设计以获得相同输入(2.5 V峰值到峰值)的相同输出(2.5 Amps峰值),但频率更高,比如50kHz

e2e.ti.com/.../Design_5F00_02.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mude,

    我不相信这条电路能将2.5A驱动到50kHz的10mH电感器中。 问题是在50kHz时,10mH电感器的阻抗为3.14kOhm。 运算放大器不能提供将如此大的电流驱动到如此大的负载所需的电压水平(根据欧姆定律,这需要7.85kV!)。 如果您需要在50kHz附近工作,您将需要使用更小的线圈或大幅降低您的电流需求。  

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我现在对HOWLAND泵有所了解。 我开发了以下电路。在仿真中运行良好,但在面包板上构建时运行非常糟糕。您能提出解决方案吗?

    带清晰正弦信号的屏幕截图是当我将1.1 欧姆电阻器连接为负载时,另一个屏幕截图是当我将环形变压器(287.5uH +.5欧姆)连接为负载时。 我需要一个清晰的正弦信号,就像在模拟中一样。 如何解决此问题有什么想法?