This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:工作电源电压及其对零件寿命的影响

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580395/lmv7219-operating-supply-voltage-and-its-effect-on-part-life

部件号:LMV7219

LMV7119

对于此设备,如果工作电源电压接近其允许的最大工作电压,我需要帮助计算此部件的寿命缩短。  我们的电源电压降低了80 %。 因此,降额电源电压为4.4V (80 % 额定电压为5.5V),但 工作电源 电压为5.0V。 是否有可以使用的公式? 是否有其他方法来计算寿命? 零件在更高的电源电压下运行是否更热?  如果是的话,是否可以计算出来?

谢谢!

JEF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    很抱歉,您需要比平常更长时间才能回复您。

    从产品文件夹中,我进入质量选项卡,在这里我们发布了有关寿命的信息。  遗憾的是,没有提到公式或指定的操作。  因此,我们的产品在推荐的工作条件下运行时,不会显著缩短使用寿命。  这包括LMV7219的边界,在这种情况下为5V。 静态电流从最小工作电压到最大值变化非常小,因此在推荐范围内,几乎不会出现与工作电压相关的任何下降。

    www.ti.com/.../estimator.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过电话向TI技术销售代表Sean Rauchuss提出了一些问题,我在给他的电子邮件中总结了我的问题。 Sean不在办公室,在4月24日之前不会再回来,但我正在寻找我的问题的答案。
    这是我发送给Sean的电子邮件:

    你好,Sean,

    感谢您从今天开始与我们就主题设备的降级问题进行的电话交谈。

    按照你的要求,下面是我对减额问题的概述。

    一般而言,我需要对LMV7219比较器的"绝对最大额定值"部分的注释4进行说明,并且我还需要了解在操作零件时,操作零件的使用寿命会对其额定值产生什么影响。

    具体而言:

    a) 对于第1部分,VIN+为5.826 V,额定VIN+为5.4 V,降额VIN+为3.78 V (5.4 V的70 %)。
    b) 对于第2部分,VIN+为6.251 V,额定VIN+为5.4 V,降额VIN+为3.78 V (5.4 V的70 %)。

    请对数据表中的注释4进行说明,说明“仅当输入电压超过最大输入电压额定值时才需要限制输入引脚电流。”

    建议使用电阻分压器来满足70 % 输入电压降额系数(Vin / VinMax)。 请注意,串行输入电阻器可以与设备输入级恒定电流形成分压器。 在这种情况下,输入端子处的电压可能低于降额系数。

    选择串联电阻的标准是什么,推荐的电阻值是多少?

    如何计算电阻值?

    此外,当操作零件时,零件的使用寿命会影响到其额定值(如上面a)和b)。 使用寿命降低了多少? 这是如何计算的?

    谢谢!
    Jeff Schwartz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题正在通过内部电子邮件处理。