This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:最大输入偏置电流规格

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585375/op07c-max-input-bias-current-specs

零件号:OP07C
主题中讨论的其他部件:OP07D,TLV170

A)我看到已为OP07D指定了最小/最大规格,但未为OP07C指定。 为什么会这样?
B)我看不到最大输入偏置电流规格。 (温度过高)? 如何找到它?
c)输入电阻规格(ri)是否与输入电阻或差速器一致?

D) TLV170:输入偏置电流规格的典型值已指定为温度过高。 最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitish:

    要回答您的问题:

    A)我看到已为OP07D指定了最小/最大规格,但未为OP07C指定。 为什么会这样?

    回应:符合限值(最小/最大)的设备已在生产中选定,成本高于其他设备。

    B)我看不到最大输入偏置电流规格。 (温度过高)? 如何找到它?

    回应:如果您的设计对该参数很敏感,我建议您使用OP07D。

    c)输入电阻规格(ri)是否与输入电阻或差速器一致?

    回答:这是调查任何一种输入(而不是差分)。

    D) TLV170:输入偏置电流规格的典型值已指定为温度过高。 最大值是多少?

    回答:如果未显示限制值(最小值/最大值),则它不是经过生产测试的参数,不保证值。

    此致,

    Hooman