This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA201:关于当前监控解决方案

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8601, INA210, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584521/ina201-about-current-monitoring-solution

部件号:INA201
主题中讨论的其他部件:LMP8601INA210INA199

尊敬的支持团队:

我的客户想要获得一种电流感应解决方案,该解决方案可从+/-5V线路感应12A电流,精度需要3mA。 我们是否有合适的解决方案?

我看到INA20*的输出是4mV, 客户希望得到0V。Tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    INA20x系列的输出从4mV开始,您是正确的。 INA19x家族也是如此。 但这种情况仅在VCM<20mV时才适用。 如果您的客户计划将此设备与Vsense >20mV配合使用,则不应出现此问题。 请客户参阅两个数据表上的规格表(输出部分中的测试条件)。  

    另一个选项是LMP8601。 此设备没有输出限制,但需要5V电源才能接受-5V VCM。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verdejo:

    感谢您的回答!

    还有一个问题,因为电流可以是双向的, 这意味着Vsense将是正的和负的。 客户是否仍然可以使用INA20*?  此外,60mV是最大值,如果它们的Vsense小于20mV,建议使用哪种解决方案?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera,

    INA20x系列没有参考引脚,因此是单向的,不能用于正负Vsense。 由于客户关心低Vsense值和3mA分辨率,我建议研究低偏移电压的问题。

    我不清楚您所说的+/-5V导轨是什么意思。 这是否意味着设备的通用模式从-5变为+5,或者意味着您将尝试关闭设备电源+/-5V,而不是10V和GND,或者这种性质的设备? 如果您可以制定一个小示意图来澄清,这将有助于我提出零件建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    感谢您的支持!

    块如下图所示,电流有两个方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    我们正在尝试理解图纸,但我们有点困惑。 负载在哪里? 这是高侧还是低侧配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verdejo:

    对不起,这是我的错误,块如下所示,没有+/-5V电压,只需要检测双方向电流(最大0~20A), 分辨率应达到3mA。 请查看是否有建议的解决方案:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    新图显示VCM = 5V,需要能够测量双向电流,包括0A。 正确吗? 所需的电源电压和输出是多少?

    客户可以查看具有电压输出的INA210或INA199系列定向电流并联监视器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verdejo:

    感谢你们的推荐!

    客户可能接受最大12伏的电源,但他们会定向使用一个只 接受2Vpp输入范围的ADC。 我将与客户一起试用INA21*。