This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:保护二极管

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584644/opa547-protection-diodes

部件号:OPA547
主题中讨论的其他部件: OPA548

数据表似乎表明OPA547的输入具有保护二极管,但数据表中没有列出电流限制参数。 我建议客户在欠压或过压情况下将输入电流限制为< 1mA,但他们要求这些二极管的额定值。他们是+/- 20mA吗?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    来自1995年的OPA548设计审查指出,“所有输入都使用标准ESD器件”,对于在此期间开发的产品,这意味着电流转向二极管从输入连接到每个电源轨。 我们几乎所有使用ESD保护计划的运算放大器产品的额定电流均为10 mA直流连续电流。 没有任何理由让OPA548有所不同。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    感谢您的回复!

    感谢您的所有帮助。

    Richard Elmquist