This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:LMH6401

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582370/lmh6401-lmh6401

部件号:LMH6401

您好,

我正在使用LMH 6401的交流耦合配置来放大交流信号,然后再使用射频功率检测器将相同的信号转换为直流。 我对PD和Vocm引脚有点困惑,因为我将PD引脚拉低(连接到接地),Vocm也被10nF电容器拉至接地。 是这样,还是我在这些PIN上犯了一些错误。

关于能够以数字方式进行的增益放大,我能否在这方面得到一些帮助。

谢谢,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raza,
    我已将您的帖子移到高速放大器论坛。

    此致,
    Hooman