主题中讨论的其他部件:INA282, INA301, DRV8305
TI实验室能否确认(在线)分流监控 器9.2 1 的最大电压可达200V。 内嵌 相位电压CMM是否与 VS电源电压和输出引脚8完全隔离?
线内分流器中的压降似乎不会上升超过数百毫伏,这与低压侧电流监控相同。 也就是说,即使电动机相位电压超过80V, 也应该没有从IN+/-进入VS/OUT的电流路径,或者我在这里漏掉了什么?
80V限值对于高侧监视器来说似乎是现实的,在这种情况下,IN+ 可能连接到B+ ,并且在 MOSFET放电之前存在整个分流器。 当整个分流 处于内联相位模式时,此最大80V似乎相对值较低。 重点是似乎没有通道让并联压降电压进入B+或反之,因为IN+/-存在于地面或 B+上方 ,但绝不会与 BLDC同时遇到两侧。
我们已将INA282至190v电源 用于低侧监视器,现在还使用了INA240类似的外壳,但发现 通过 低侧INA240监视器进入模拟数据的回扫非常麻烦。