This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV721-N:不同的制造年份,不同的字符???

Guru**** 2769525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV721-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585196/lmv721-n-different-manufacture-year-different-character

部件号:LMV721-N

本公司于2007年购买了大量LMV721M5。 最近购买了替换产品LMV721M5/NOPB (因为LMV721M5即将过时)。

尽管数据表中的字符完全相同,但在实际测试中,我们将 LMV721M5和 LMV721M5/NOPB安装在同一电路板的同一位置。 LMV721M5的输出为3.28V ; LMV721M5/NOPB的输出为3.10V。  

导致出现这些不同字符的原因可能是什么??? (我们使用不同批号的LMV721M5和 LMV721M5/NOPB进行测试,结果相同。 因此我们可以排除由不同批次引起的可能性)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wei,
    查看电路图,LMV721-N输出处的直流电压应为1.6V (不是3.1 或3.28V)。 除非您指的是C2 (右侧)板上的电压,该电压由其所连接的任何电路指定。
    请澄清。
    R4和其他组件的值是多少?

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Hooman

    感谢您的善意回复。 原理图仅显示参考演示文稿。 由于某些NDA原因,它不是我们最初的示意图。

    我们将在未来继续使用此IC。 但我们必须说服客户,为什么使用不同年份生产的同一IC时,输出会有所不同。

    此外,我们发现 IC底面的标记有差异。 标记的含义是什么? 是否与上述问题有关?

       

    祝您一切顺利

    2017年3月31日,Wei-Po

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-po,

    如果有用,您可以通过电子邮件与我分享您的特定原理图,以便我们可以确保您测量的输出电压差与电路无关:

    hooman.hashemi@ti.com

    我要四处询问,了解这些标记表示什么以及它们是否重要?

    我要给你回信息。

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中华

    底部三个字符定义(按顺序)年,月,批次代码中的最后一个字符(根据两个零件号的构建说明)。
    但是,我不知道解码过程。