This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:负输入保护二极管

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585342/lm2902-negative-input-protection-diode

部件号:LM2902

如果输入电流低于-0.3V,输入保护二极管可以处理多少电流?  如果我可以将其限制为100uA,最大脉冲约为10ms,那么此二极管是否仍然有效?

我正在尝试确定是否需要为我的设计添加额外的输入保护。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    100uA (甚至10mA)不会损坏LM2902。

    唯一的问题是,在输入为负值并绘制电流的过程中,输出可能会反转(反相)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 我正在使用这个特定的阶段作为一个简单的放大器-因此负反馈端子将被驱动到GND。 在正常操作过程中,当+输入电流最大降低约为-8uA时,是否有可能进入反相? (100uA是一种边缘情况,我对反相没问题)这是否可能存在任何负输入量,甚至像这样的小输入量?

    在实验室测试中,我没有看到任何这种行为,但我想了解这是否是我可以期望大量看到的边缘案例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当

    我之前的测试记录显示,当任何一个输入低于接地,从而消耗电流时,输出会变高。
    我记得它不需要太多电流,但我不记得所需的电流(除了它不是太多)。
    因此,风险很高。 如果您仍要继续,请在输入电流所需的电压较低且晶体管增益(beta)最大的高温下测试余量(尝试更高电流,直到其失效)。