This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:LM2902单电源特性问题

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585434/lm2902-lm2902-single-supply-characteristic-question

部件号:LM2902

我的客户正在尝试在单电源配置(+3.3V)中使用LM2902来放大小型交流信号。  此信号绕GND摆动,但我只关心被放大的正信号。  在某些情况下,此输入信号可能会摆动至-1.0V峰值,但我可以轻松限制电流。

1)     输入的反向保护二极管可以占用多少电流?

2)     我也可以在输入端添加一个夹紧二极管,以将其限制为-0.25V峰值。  我想如果我这样做,我不会承担零件损坏的风险?

3)     典型操作不应超过输入端的-60mV峰值(电流非常低)。  我假设这对于正常操作是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    1)输入可以承受超过50mA的电流,但不要这样做。 10mA是传统标准规则。 我个人建议最大电流为1mA。
    2)限制为-0.25V是最佳的,因为任何输入电流(通过内部寄生二极管)都可能导致输出反转(反相)。
    3)是的,没问题。

    在-40C时,请记住最大输出电压(VOH)将略高于1.3V (VCC -2V)