This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:奇怪的正弦失真

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4188, TINA-TI, OPA188, OPA1654
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583314/opa4188-strange-sine-distortion

部件号:OPA4188
主题中讨论的其他部件: TINA-TIOPA188OPA1654

您好,

我正在设计一个带有OPA4188的放大器,结果很奇怪。 电路工作正常,但存在奇怪的变形。 下面是测试电路:

输入为1.8V峰值到峰值30kHz的正弦波。 以下是输出信号(Vout1 AC耦合):

正如你所看到的,在罪人的“下降边缘”上有扭曲。 这种失真取决于信号频率和信号幅值,在较低频率下不太明显,但仍然存在。

以下是与输入(蓝色)叠加的输出(绿色)图解:

我们可以看到失真的另一个影响:输出没有正确跟随负极的输入。

电路设计在印刷电路板上,电源由100nF电容器分离,输出未加载。 由于没有负载,因此没有任何原因会使运算放大器不稳定,我已经验证了这一点,并且没有过冲。 我尝试了不同的配置:双电源,简单的推杆,不同的电阻值,...问题仍然存在。

这是否是测量问题? 我尝试通过1Kohm电阻测量输出电压1,但问题不太明显。 但是,在30kHz时,探头可能会扭曲输出,这是毫无意义的。 我使用PicoScope 3425和Tektronics TDS1002进行测量,结果是等效的。

是否有人已经看到过这种行为? 您有什么建议吗?

此致,

Mickaël

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickaël

    您显示的电路应该正常工作,并且在模拟中不会显示任何变形-参见下文。 我随附了TINA-TI原理图,用于您自己的模拟。

    我假设您在VDD和GND之间使用100nF去耦合盖。  由于您的输入信号参考的是VGND=5V,因此您还必须在VGND和GND之间使用去耦盖,以防止VGND下垂。  如果这样做不能解决问题,请重新配置双电源电路,如下所示,以查看这是否可以解决问题。

    如果工作正常,接下来要尝试的是使用带交流耦合电容器的双电源-请参见下文。

     e2e.ti.com/.../OPA4188-_2D00_-autosave-17_2D00_03_2D00_22-11_5F00_16.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,

    我尝试了你的建议,但结果是一样的。 我将电路简化为一个简单的随动件,带有一个电源和一个偏移为5V的窦性输入:

    我使用了OPA188来避免其他通道的潜在影响,而不是OPA4188。 模拟结果正常:

    但实际上,结果与我上一个职位的结果相似。

    10V由实验室电源产生,输入信号由任意函数发生器产生。

    在一个由所有组件组成的主板上,我用OPA1654替换了OPA4188,一切正常。

    即使是简单的跟踪器也不能与OPA188一起使用。 我是否使用错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickaël

    您是否在VGND和GND之间添加了去耦盖? 我看不到任何图片-要将任何图片上传到此论坛,您必须使用"插入/编辑媒体"按钮,而不是尝试粘贴。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我使用"插入/编辑媒体"上传了图片,但我想我等了很长时间才发布。 明天我将编辑我的帖子。
    我确实在VGND和GND之间添加了电容器,但它没有任何改变(我尝试了100nF和10uF)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek

    我使用 另一个OPA188进行了另一个随动电路(来自帖子的原理图:2017年3月23日下午4:02),并且我仍然在30kHz及更多的频率下有失真,正弦波为+-2V。

    我尝试使用双(+10/-10V)和单电源(+10V),并在电源和接地之间使用去耦电容器。

    对于单电源配置,输入信号的偏移为5V。

    您是否可以在此配置中测试此运算放大器?