主题中讨论的其他部件: TINA-TI, OPA188, OPA1654
您好,
我正在设计一个带有OPA4188的放大器,结果很奇怪。 电路工作正常,但存在奇怪的变形。 下面是测试电路:
输入为1.8V峰值到峰值30kHz的正弦波。 以下是输出信号(Vout1 AC耦合):
正如你所看到的,在罪人的“下降边缘”上有扭曲。 这种失真取决于信号频率和信号幅值,在较低频率下不太明显,但仍然存在。
以下是与输入(蓝色)叠加的输出(绿色)图解:
我们可以看到失真的另一个影响:输出没有正确跟随负极的输入。
电路设计在印刷电路板上,电源由100nF电容器分离,输出未加载。 由于没有负载,因此没有任何原因会使运算放大器不稳定,我已经验证了这一点,并且没有过冲。 我尝试了不同的配置:双电源,简单的推杆,不同的电阻值,...问题仍然存在。
这是否是测量问题? 我尝试通过1Kohm电阻测量输出电压1,但问题不太明显。 但是,在30kHz时,探头可能会扭曲输出,这是毫无意义的。 我使用PicoScope 3425和Tektronics TDS1002进行测量,结果是等效的。
是否有人已经看到过这种行为? 您有什么建议吗?
此致,
Mickaël