This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:直流耦合运算放大器选择

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, LMH6554, LMH6702, LMH6654, DAC38J84, THS3217, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585041/dac3484-dc-coupled-op-amp-choice

部件号:DAC3484
主题中讨论的其他部件: LMH6554, LMH6702, LMH6654, DAC38J84, THS3217, THS3091

我希望将DAC3484与LMH6702或LMH6554配合使用。LMH6554的规格更好,但它将用于单端,这会降低质量。 我的问题是,与具有此DAC的LMH6702相比,LMH6554的使用效果是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    我建议仅对单端输出使用LMH6702而不是LMH6554。 我认为LMH6654 HD2会降低信号质量,而只在单端输出情况下使用它。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Oliver,THS3217是另一个潜在的选择。 此器件专门作为电流输出DAC的线路驱动器而构建。 还提供了使用DAC38J84,THS3217和THS3091的任意波形发生器的参考设计。 下面是指向该设计的链接。 您可能会发现这在您的设计过程中很有用。

    -Samir

    www.ti.com/.../TIDA-0.0684万