This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:查看原理图

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583867/xtr111-review-of-schematics

部件号:XTR111

您好,先生,

我正在设计新的工业项目,它由8条电流环路线路组成。 为此,我使用xtr111。请找到随附的示意图文件。

我们需要电流回路和放大输出,但目前一种类型将使用。 您能否检查我的designe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-04_5F00_-ANALOGUE-OUPUT-M.pdf中是否有任何错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:

    查看示意图,XTR111似乎配置正确。 我不清楚的一点是为什么您选择在输出上使用双向电视。 您是否真的要将输出电压钳制为相对较大的负电压而不是单向TVS的正向电压?

    关于U19和U27,您是否有理由决定为您的应用使用双运算放大器? 看起来第二个内部放大器只是缓冲第一个的输出,但我在您的原理图中看不到这样做的好处。

    最后,我强烈建议在U19和U27上放置一些外部保护电路,特别是在工业应用中。 如果您不熟悉如何选择运算放大器的保护组件,我建议您浏览以下网址中的TI Precision Labs电气过压系列: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    此致,
    Zak Kaye
    精密放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Zak Kaye:
    感谢您的回复,
    在xtr111的评估板参考原理图中,有一个双向TVS二极管。 我以为这是用于任何电涌保护应用,所以我添加了这种TVS二极管。 我们在输出时不需要任何夹紧。
    我们还需要一个电压放大输出,所以我添加了放大器部分。 我在大多数运算放大器应用电路中看到,电压随动件后面的放大器可能是阻抗匹配的。
    此致
    Sebastian