This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:由RC4580替换为OPA2188

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580, OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584202/opa2188-replacement-by-rc4580-to-opa2188

部件号:OPA2188
主题中讨论的其他部件:RC4580

您好,

目前,我们的客户使用RC4580,但由于其属性“低偏置电压”,因此他们将取代OPA2188。

请您建议我检查以下示意图。 (仅限更换RC4580至OPA2188)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stewart,

    您的原理图没有通过。 OPA2188应降低到RC4580封装中,并在大多数参数中超过其直流电性能。 请注意,与OPA2188相比,RC4580具有更宽的带宽和更快的回转速率。 如果选择OPA2188是因为其直流特性,请确保它也符合交流要求。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    Thansk。
    您说过,不能在同一电路上使用,但可由RC4580更换为OPA2188,而另一个(R,L和C值)设备不能更改。 对吗??

    我们的应用是霍尔传感器。

    谢谢。 斯图尔特