This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365-Q1:静态电流的最小数据。

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583107/opa365-q1-the-minimum-data-of-quiescent-current

部件号:OPA365-Q1

您好,

 

关于OPA365AQDBVR-Q1上的静态电流,我的客户询问了一个问题。

他们将此设备用于汽车应用(内部附件)。

(问题)

他们需要最低静态电流数据,因为他们将检查每个设备的总功耗。

我了解,不能在数据表中告知我们未说明的规格,

我就这样告诉他们。

如果您有静态最小电流的测量数据,我将向他们宣布作为参考数据。

是否可以为我们提供测量数据?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    通常,客户需要最大静态电流数,该值给出了设备最坏情况下的功耗方案。  我认为客户通常关心的是最坏的情况,而不是最好的情况。  您是否可以与客户重新检查 他为什么需要 最小静态电流值?  

    此致,

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    感谢您的回复。

    他们通过测试设备检查功耗。

    其判断范围配置为最大值和最小值。

    因此,他们询问了静态电流的最小值。

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao,下限为3.45mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,

    感谢您的回复。
    我会将其作为参考数据通知给我的客户。
    我有一个关于您的下限(3.45mA)的问题。
    此数据在多大温度下测量?
    (@TA=25°C?)

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao,这是25°C的最终测试限值。 每个部件都按照此规格进行了测试。
    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,

    感谢您的快速回复。
    感谢您的考虑。

    此致,
    Tao2199