This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:[ OPA657 &OPA847 ]-2级互阻抗放大器振荡。

Guru**** 2586615 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584377/opa847-opa657-opa847---2-stage-transimpedance-amplifier-oscillation

部件号:OPA847
主题中讨论的其他部件:OPA657

大家好,大家好,您好吗? 我在光电二极管互阻抗放大器上遇到了振荡问题,我 将其简化原理图附加到该线程中。 设计包括高增益/高带宽

使用JFET输入OPA657 (SOT23-5封装)的互阻抗级,然后是 由OPA847 (SOT23-6封装)制造的101V/V电压增益。 使用的所有组件均采用0805 SMD技术。 放大器的整个增益设计为10Mohms,带宽为10MHz。

C1代表特定偏置电压下的光电二极管电容,C2代表SMD 80.51万K电阻器(R1)的寄生电容。  每个运算放大器在每个电源引脚上都有3个旁路电容器(0805/10pF -陶瓷,1206/100nF钽,1206/10uF铝)。 它们都非常接近插针。 我遵循每个运算放大器应用说明上的所有指示来制作整个印刷电路板。 该实施采用2层FR4印刷电路板,具有完美的(不间断)接地平面。

电路在10 MHz左右可分频。 下面是我测试的一些事项,以找出我遇到的问题类型(没有成功):

-更改电阻值(请记住每个放大器稳定的增益值)。

-拆除每个电源引脚上的10pF陶瓷电容器(在数据表中,电容器的建议值为100nF和6.8uF)。

—将电容器并行放置在R2上(OPA847在增益大于12 V/V时保持稳定,但我还是尝试了)。

——我模拟了电路的(极端)最坏情况,将1pF的寄生电容放在运算放大器的反相和同相引脚上,以查看坏PCB的影响,模拟工作正常。

记住最后一个项目,我制作了一个稳定的词,打开每个阶段的两个反馈以查看相位余量。 在°功放中,我的PM为39 μ m,在第二个°μ m。

-我更换了两个运算放大器。

----------------

我打开了运算放大器之间的电路,以测试每个阶段。 互阻抗级工作正常(我使用10 MHz的调幅光源对其进行了测试),但第二级振荡。

我制造这条电路是因为我以前已经成功地制作了一个原型,我在这个原型上模拟了带有电容器和电压源的光电二极管,以便对电路进行定性。 唯一的区别是OPA847封装。 在以前的原型上,我使用了软件包SO-08。

¿这只是一个与PCB相关的问题? 有没有其他的测试可以让我了解发生了什么?

提前感谢!

卢卡斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lucas:
    我要建议两件事:

    1.制作反馈电容器,C2总电压=800 FF....因此添加一个600-700fF并联电容器。

    2.在OPA657输出和OPA847输入之间添加一个串行电阻器。这将从OPA657s敏感输出引脚隔离OPA847输入电容。

    3.要在安全的一侧添加一个1pF电容器,与R2并联。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,感谢您的快速回答。
    我认为我在电源线上做出了积极的反馈,这会放大电源的高频噪音。 我解决了在运算放大器的每个电源引脚上放置铁氧体磁珠的问题(Murata BLM21BD272SH1L)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯,很高兴知道,很高兴你找到了解决这个问题的办法。 我现在将关闭此线程。

    -Samir