This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:RF噪声问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584590/ina230-rf-noise-issue

部件号:INA230

尊敬的技术支持团队:

 

我们的系统具有RF功能。 INA230可在RF关闭时感应电压和电流。

但当射频开启时,CPU通过I2C获得的电压和电流感应数据会被射频转移。

我们需要探测IN+/IN-和Vs,并设置屏蔽以防止RF,但我们设备的空间非常狭窄,因此我们不能这样做。

射频高频电源:通过感应电压13.56MHz。

 

1) INA230 EMI容差(RF)如何?

   我们是否应该开发PCB图案和屏蔽来降低噪音?

 

2) 您是否有隔离INA230输入(in+/in-)的解决方案?

   我想隔离对于这个问题更好吗?

   如果您有其它好的产品,如隔离放大 器和AMC调制器 ,请告诉我。

 

3) 在PPT的第1张幻灯片上,要放置1000pF电容器以降低噪音,哪一个位置更适合A或B?

 

我在PPT上附上了概念图。

e2e.ti.com/.../3554.INA230.pptx

 

 

此致,

TTD

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    1)我们没有与INA230相关的EMI容差相关的任何信息。
    2)我们的电流并联监视器目前不包括隔离。 AMC设备可能是解决此问题的解决方案。 请在Precision Amplifier论坛上发帖。 e2e.ti.com/.../
    3)我无法提供有关此类筛选的建议。

    我将尝试查找一些有关EMI的培训材料。 也许其他组提供的一些信息可以帮助您使用此应用程序。