This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA314:输入偏置电流图在线性刻度中不是很有用

Guru**** 2865890 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA314, OPA336, LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584238/opa314-input-bias-current-diagram-not-very-useful-in-linear-scale

部件号:OPA314
主题中讨论的其他部件: OPA336LMP7721

您好,TI:

能否更新OPA314的数据表(或基础数据)
这样输入偏置和偏移电流图(图14)是否具有对数电流轴?

线性轴在-25...75°C区域中不提供有用的信息!

对数刻度应该是此图的标准,其他运算放大器证明了这一点,例如OPA336正确完成。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan,

    我们目前正在刷新数据表,但需要一些时间才能完成所有数据表。  同时,请在下面找到对数刻度上显示的OPA314输入偏置电流与温度图。  关于反偏置漏电流,比如主导大多数CMOS和JFET运算放大器IB的漏电流,需要知道的一点是,这种类型的电流大约每10摄氏度增加一倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Marek -非常乐于助人!

    据说这些电流通常每度增加一倍,但也有例外(而且还会有更多)。

    例如,看看MAX9914:还有一个CMOS放大器,但I_BIAS与OPA314确实不同。

    我一直在以全工业范围为目标,努力实现最低端的电流-因此这是一个持久的话题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marek,输入偏移电流如何? 它在同一个图中…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,LMP7721是否有数据(I_BIAS,I_OFFSET)与温度?

    表中只有粗略数据。

    对于我正在进行的新设计,这将非常方便。

    很遗憾,此OPAMP不能以较小的封装提供,例如SOT23或SC70!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan,

    OPA314输入偏移电流IOS与IB (+/-1pA)具有相同的量级,因此即使它们的极性可能不同,它也会遵循与IB相同的曲线。

    输入偏置电流每十摄氏度加倍的唯一例外是,IB不是由反向偏置泄漏电流控制,例如斩波器,自动调零或双极输入晶体管放大器。  

    MAX9914 IB与温度图在低温下最大IB没有意义-我怀疑它们会导致蒸汽冷凝影响测量。

    我已根据数据表规格创建了针对LMP7721的IB和IOS与温度的图表 -请参见下文。