This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:使用测量音频放大器中+和-导轨的电流和电压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA3221, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581890/ina226-use-of-to-measure-current-and-voltage-of-and---rails-in-an-audio-amplifier

部件号:INA226
主题中讨论的其他部件: INA3221

您好,

我正在考虑使用INA226测量音频放大器正负轨上的直流电压和电流。 导轨为+-42V,电流不超过+-5A。 我知道Vbus的最大电压为36V,但Mayrim Verdejo的以下TI设计显示了INA226与-48V的Vbus一起工作。

http://www.ti.com/lit/ug/tidu361/tidu361.pdf

有没有人有这样做的经验,可能的电路和接线,因为我现在对模拟电子设备没有那么的经验? 我的专业知识是微控制器!

谢谢!

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    感谢您阅读我的TI设计! 它无疑适用于以下VCM范围:-8V至-50V,但此设计不适用于正电压。

    我想我可能对电路有一个想法,这些电路可能适用于您的应用。 我有几个问题:
    1.您需要测量Vbus,电流和功率? 或者您只需要测量电流?
    2.您需要监控卷轴滑轨+/-42V还是只监控其中一个?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayrim:

    感谢您的回复。 确实,我看到您的设计可以解决负轨问题,但我不确定它是否适合正轨?

    为了回答您的问题,我想测量Vbus (轨电压)和轨电流,但有电源是可选的,虽然很好,是的,我希望分别测量正轨和负轨。 目前,这只是为了引起兴趣,但如果使用过大电流等,使用微控制器时,我可能会使用该信息关闭放大器

    谢谢!

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayrim:

    显然,您不确定当前的工作量,但您是否在上面看到了我对您的回复?

    谢谢!

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我有一个想法是修改正轨的设计,但只有当您只需要测量电流而不是Vbus和功率时,它才会起作用。 因此,这不适用于您的应用程序。

    遗憾的是,我们还没有设计一个同时适用于测量+和-的电路。 我们只设计了测量负值(您查看的值)和测量高电压(www.ti.com/.../TIDA-0.0528万)的TI设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayrim:


    感谢您的回复。 也许我尝试做一些奇怪的事情,尽管我猜这就像监控台式PSU +和-导轨的电流和电压一样? 我偶然发现了Max的这个黑客项目,它使用INA226或INA3221来测量+和-电流和电压。

    https://hackaday.io/project/1.0398万-luke-open-framework-multimeterlogger

    假设这是使用这些TI器件的有效方式,并且如果电路被修改为使用我自己的软件测量我的范围,是否可以将其中两个器件连接到放大器导轨中而不会出现问题?

    谢谢!

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩
    我刚刚看了一下Hackaday项目,我看到他在使用INA3221,最初是INA226。 正如他在页面上所说的,INA3221版本具有一些创新的使用警示引脚,可创建一种自动量程功能,但在应用负电压/电流时,这些引脚会失败。 因此,考虑到这一点,我研究了INA226的原始设计。 我不得不说,我不确定如何配置它来测量负电压。

    INA3221使用分压器将V+信号降低到器件容差范围内,分压器的比率由报警引脚根据过载状态选择。 但即便如此,它仍然无法测量负电压。 INA226有一个单独的VBUS引脚,仅用于测量电流以外的电压,它也不支持负电压,所以我对该设计的说法有点困惑。

    返回到这些设备,只要总线电压高于GND,两者都将测量正负电流,就像在电池充电/放电应用中一样。 但是对于使用GND下方的Vbus引脚测量正负导轨,我认为该产品无法完成。 如果您要将负总线电压按向下的方式进行缩放,使其适合Vsense测量范围,可以是+/-82mV或+/-164mV,并且您测量了GND和GND-ABS 0.3 最大规格INA226之间的电压,它可能起作用,但我没有尝试过此设置。 您是否有INA226EVM可供使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    非常感谢您的时间和详细响应。 遗憾的是,我的模拟知识现在不是很好,但感谢您查看我提供的链接和您的发现。

    我认为可以公平地说,如果我只想监控正轨,INA226或INA3221都可以完美工作,而对于监控负轨,TI没有一个简单的解决方案,尽管TIDU361显然适用于其预期应用。

    为了保持我的能力,我将考虑在每个导轨上安装一个分压器(负极导轨上有一个反相电流),然后将其馈入微控制器上的A到D输入,以监控电压。 至于目前的监测,我可能会使用ACS712,我相信它会在负轨上工作。

    再次感谢您的支持和帮助。

    伊恩