This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6081:常闭引脚

Guru**** 2771115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584007/lmc6081-nc-pin

部件号:LMC6081

您好,

NC引脚是否为不能连接的引脚?(引脚1/Pin5/PIN8)

NC引脚是否内部连接?

我希望按以下方式连接。
●连接
V+=+2.5V
v-=-2.5V
nc (引脚1)= 0V
同相输入(引脚3)= 0V

有什么问题吗?

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    NC =无连接,因此它不是内部连接,也不应从外部连接到任何设备。 当将设备放入封装时,如果其引脚数超过与设备连接所需的引脚数,则会出现这些引脚。

    此致,
    Zak Kaye
    精密放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Zak:

    非常感谢。

     此致,

    Seishin