This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:为不同的并联电阻器校准INA219

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583611/ina219-calibrating-ina219-for-different-shunt-resistor

部件号:INA219

您好,

我正在尝试使用5个不同的INA219传感器监控5个不同设备的电压和电流,但电流会有一点脱落,电流会在不应该时波动。

并联电阻值:0.01 欧姆

校准值:409

整个板的最大预期电流总计:12 A

每个设备上的最大预期电流为5 A

计算系统:Raspberry Pi

附件为代码:

e2e.ti.com/.../myPowerMonitor.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shideh,

    您能否共享系统的示意图/布局? 电流读数错误可能与布局问题有关。  

    对于数字部分:

    我们有一个培训视频,讨论如何对数字输出电流并联监视器进行编程,以实现直流和电源读数。 请参阅视频15。

    此外,您还可以查看以下C代码以供应用程序参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的回复。 视频帮助不大。 数据表上的信息是一样的。 至于驱动器,我正在使用i2c访问代码中的电压和电流,它只是不准确,也没有考虑我的校准,所以我想知道我的校准是否错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,shideh,

    您的最大预期电流应为5A,因为您将单独对每个设备进行编程。 当Rsunm为0.01ohm时,最大预期电流为5A,电流LSB为1mA/bit时,我的校准寄存器为1000 (十六进制)。 使用我的EVM GUI。  您当前使用哪个LSB值来获取 校准寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,无论我为我的校准寄存器设置了什么值,它都不会改变任何内容。
    我的主要内容是:
    register_write (calibration_REG,0x1000);
    也许我编写代码的方式是错误的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shideh,

    我认为问题出在设备设置上。 遗憾的是,我不具备编码方面的专业知识,但请查看我在第一次回复时发送给您的I2C示例代码。 我们的许多客户将其用于应用程序,并可与我们的设备进行通信。