This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:单电源桥接放大器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584143/ina333-single-supply-bridge-amplifier

部件号:INA333

我想在一个3.3V电源上使用INA333作为桥接放大器(负载单元)。 使用输入滤波时,输出应接地,并提供给MCU的ADC引脚。

有人能给我推荐一下设计吗,我在数据表的参考设计中没有找到它。

我是否需要为称重传感器提供完全调节的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishal,

    下面是一个TI精密设计,它将介绍桥接放大器的设计: http://www.ti.com/tool/tipd170

    您可能需要为激励电压使用调节良好的电源,以减少测量误差。

    此致,
    Zak Kaye
    精密放大器应用