请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA333 我想在一个3.3V电源上使用INA333作为桥接放大器(负载单元)。 使用输入滤波时,输出应接地,并提供给MCU的ADC引脚。
有人能给我推荐一下设计吗,我在数据表的参考设计中没有找到它。
我是否需要为称重传感器提供完全调节的电源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.