This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:LM311 LM339比较器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM339, LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584296/lm311-lm311-lm339-comparator

部件号:LM311
在“线程: LM339LM331”中讨论的其它部件

我需要检测信号极性并将此信号转换为逻辑电平。 信号输入范围为+/-12V,极性检测需要到+/-100mV电平。  逻辑电平可以是+5V或+12V。 +/- 100mV电平使用滞后范围来防止过渡中的振荡。

使用比较器时,根据应用的VCC,Vee,VIN限制为V+或V-。 由于这是一个双极信号,我可以使用LM311或LM339等,但我想知道除LM331外,是否还有其它比较器可用,而没有频闪灯,并且允许连接到逻辑电平VCClogic,基本上是逻辑电平转换器。

LM311为比较器提供了外部E和C接口,33.9393万 中没有这些接口。 我相信我不能使用具有双电源的LM339,因为 输出Qnpn的发射器与GND PIN相连, 当  VDIFF很高时,VOUT将驱动至VSAT负极,这种情况下会达到零电压aka逻辑零的目的。 我可能错了,但我想知道这是否正确?

我知道我可以使用LM311,因为它有独立的E和C引脚,我可以将输出Qnpn的收集器拉至VCC逻辑电平+5V或+12V。

我知道我可以在 驱动 栅极的输出中使用LM339和附加MOSFET,也可以反转逻辑。 MOSFET栅极电压通常为+/- 20V。

我们非常感谢您提出任何建议。