This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200-Q1:静态电流的最小数据。

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583106/ina200-q1-the-minimum-data-of-quiescent-current

部件号:INA200-Q1

您好,

 

关于INA200AQDGKR-Q1的静态电流,我的客户正在询问一个问题。

他们将此设备用于汽车应用(内部附件)。

(问题)

他们需要最低静态电流数据,因为他们将检查每个设备的总功耗。

我了解,不能在数据表中告知我们未说明的规格,

我就这样告诉他们。

如果您有静态最小电流的测量数据,我将向他们宣布作为参考数据。

是否可以为我们提供测量数据?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao2199,

    此数据不可用。 我很好奇,他们为什么要使用最低IQ而不是Max IQ (最坏的情况)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    感谢您的回复。

    我了解最基本的数据并告知客户。

    他们通过测试设备检查功耗。

    其判断范围配置为最大值和最小值。

    因此,他们询问了静态电流的最小值。

     

    此致,

    Tao2199