This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] opa192:在反馈环路中使用DAC与OPA192保持稳定性

Guru**** 2789795 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583671/opa192-stability-using-dac-in-feedback-loop-with-opa192

部件号:OPA192
主题中讨论的其他部件:DAC8811

大家好

我可以通过电子邮件发送更多详细信息和完整的TINA文件。 客户有一个非常有趣的电路,它在带有opa192的反馈环路中使用DAC8811。 他正在使用它来获得1到-200的PGA。 我看到一些峰值达到-1,有人可以看看这条赛道。 请直接发送电子邮件给我。

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,
    当您所说的只是在-1的增益中看到一些峰值时,很难对电路进行任何描述。 在大多数运算放大器中看到某些增益峰值是完全正常的,特别是在低增益中,因为在低增益中相位裕度会降低。 换言之,要提高稳定性从而降低增益峰值,需要增加闭环增益。