This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:LMH6553

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583946/lmh6553-lmh6553

部件号:LMH6553

LMH6553数据表第10页上的图7如何计算-8 dB损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gene,

    我认为LMH6553数据表第10页的图7中的数据表中有一个绘图错误。 这是一个标准化的增益图,因此参考点应为0-dB而不是-8dB。

    感谢您指出这一点。 我们将在下一个数据表修订版中更正此问题。

    此致,
    Rohit