This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:Vref旁路盖

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583893/log114-vref-bypass-cap

部件号:LOG114

多年来,我们在各种应用中成功地使用LOG114。  我对其他包含集成电压基准的产品的经验表明,通过将一些电容连接到基准,可以实现最低的噪声性能。  这是否也适用于LOG114参考电压?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    这是一个有趣的问题。 LOG114数据表没有提到向Vref引脚添加电容器,我从未尝试过。 在我测试过的电路中似乎没有必要这样做。 Vref函数在日志角色中稍有不同,因为它所需的电流往往很低,例如1 uA。 在超大值系列电阻器之后出现的任何电容都与电阻器形成低通滤波器。 可能形成粗滤器。

    当然,在引脚上添加电容器可能有助于过滤引脚上可能存在的任何噪音。 风险是在输出中添加电容器可能会导致缓冲参考的内部放大器变得不稳定。 参考缓冲器与其他闭环运算放大器电路一样,必须保持合理的相位余量以保持稳定,并且在应用电容负载之前必须充分考虑电容负载。

    如果您想尝试在引脚上添加电容器,最好在电容器接地之前添加一个与Vref引脚串联的小电阻,几十到数百欧姆。 这将有助于将负载电容与参考缓冲器输出隔离,并有助于保持相位裕度。 可从参考电阻器总值中减去该电阻,以便直流参考电流保持准确。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯:

    谢谢。  这正是我要寻找的那种信息。  但是,在我们当前的应用程序中不存在任何问题,可能会在未来的一些设计中有所帮助。  探索双光电二极管比应用程序-如LOG114数据表第18页图10所示。  在这种情况下,"参考"电流通过光电二极管提供,因此参考输出和其中一个对数放大器输入之间没有连接参考电阻器。

    感谢这些有用的见解!

    Joel M.-> MOI。