This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:多输出发射器(4-20mA接收器/源,0-10V)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, OPA170, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580586/xtr117-multiple-output-transmitter-4-20ma-sink-source-0-10v

部件号:XTR117
主题中讨论的其他部件: OPA170XTR111

您好,

我正在开发一款产品 , 我想为客户提供多种发射器选项。  例如,我想使用opa170提供3线0-10V输出,但如果客户愿意,我也想提供2线4-20mA,目前使用XTR117。  我遇到的问题是在不使用XTR117时将其与电路隔离。  它在回路电源模式下工作良好,但由于GND和回流之间的25欧姆,它将在我的0-10V信号中提供额外的偏移电压。  我尝试让IO引脚保持浮动状态,并将电源直接接地,但xtr117仍消耗过大电流,我认为它将会失败。 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,没有一个强大的解决方案可以消除您所看到的偏差。 要在电压和电流输出之间切换,您需要使用3线设备,如XTR111。

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用