This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电动机线圈的电压传感器

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132, INA240, OPA2374, DRV8303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583262/voltage-sensor-for-motor-winding

主题中讨论的其他部件:MSP430F5132INA240OPA2374DRV8303

主席先生,

我一直在设计开关磁阻电机的无传感器控制,在这种设计中,我需要感应绕组中的电压。系统电压为48V,3 A (最大)。 是否有任何产品能满足我的需求

谢谢!

Pragash.A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pragash:
    绕组电压通常通过分压器和小型RC滤波器来感应,这些滤波器为UC或模拟控制供电。
    例如Tida-0.0285万。
    www.ti.com/.../TIDA-0.0285万
    在示意图页面5的左上角是用于连接MSP430F5132 MCU的分隔器。

    MCU通过连接器连接在原理图第3页上。

    您是否可以使用分压器方案来感应电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚刚在那里看到了原理图,因为它是三相BLDC,感应与接地有关的电压不是问题。 但这里是开关磁阻电机,绕组将在非对称转换器的两个开关之间内联。 因此,由于右侧MOSFET开关,可能会导致开关干扰...

    但它也可能起作用,我将尝试实施它。

    谢谢!

    Pragash.A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信INA240是一个很好的选择,如果你有48V PWM信号和电流感应电阻的内联实现的话,它是你的应用研究的好选择。  有 一个介绍性应用说明 ,介绍电动机电流感应的不同实施,详细介绍了INA240及其在内联PWM应用中的性能。  还有一个关于直插式电流测量的简短"技术说明" ,重点介绍INA240和其他一些替代设备。

    请告诉我们,这是否会让您开始使用,或者我们是否误解了您的应用程序需求,并能提供更好的输入。  我们随时为您提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 实际上,我是在问电压感应IC。 在TIDA-0.0285万文档中,我尝试在模拟中为我的48V系统实施相同的电路。 电容器上有锯齿波形(尽管它在3.3 V内已正确缩放),上升和下降时间要高得多,这会干扰微控制器的读数。 我尝试将电容器的值从0.1uF降低到0.1 nF,然后得到了清晰的标度波形。 我打算继续使用此电路,如果对电压感应有任何其他建议,我很想听到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您指的是DRV8303集成电流感应放大器还是为电流感应配置的OPA2374运算放大器? 或者C2000微控制器启动板上的ADC? 我不确定是否在主板上看到其他电压感应。