请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:MSP430F5132, INA240, OPA2374, DRV8303主席先生,
我一直在设计开关磁阻电机的无传感器控制,在这种设计中,我需要感应绕组中的电压。系统电压为48V,3 A (最大)。 是否有任何产品能满足我的需求
谢谢!
Pragash.A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主席先生,
我一直在设计开关磁阻电机的无传感器控制,在这种设计中,我需要感应绕组中的电压。系统电压为48V,3 A (最大)。 是否有任何产品能满足我的需求
谢谢!
Pragash.A
我相信INA240是一个很好的选择,如果你有48V PWM信号和电流感应电阻的内联实现的话,它是你的应用研究的好选择。 有 一个介绍性应用说明 ,介绍电动机电流感应的不同实施,详细介绍了INA240及其在内联PWM应用中的性能。 还有一个关于直插式电流测量的简短"技术说明" ,重点介绍INA240和其他一些替代设备。
请告诉我们,这是否会让您开始使用,或者我们是否误解了您的应用程序需求,并能提供更好的输入。 我们随时为您提供帮助!