This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:应用说明SNOA942说明

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583328/lmh6629-application-note-snoa942-clarifications

部件号:LMH6629
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

您好,

我的一位客户对跨阻抗放大器有以下问题。  

1)在应用手册SNOA942“互阻抗放大器(TIA):为工作选择最佳放大器”中,给出了光电二极管的设计示例(第3节)。 他们建议LMH6629运算放大器具有15uA偏置电流,用于连接最大电流输出为1uA的光电二极管。 这怎么能有道理呢?

2)如果我使用的运算放大器的GBP为2 MHz,则对于10kHz信号的电流至电压转换,我可以提供的最大互阻抗增益仅为200?。

3)使用TIA将电流转换为电压后,以下前置放大器偏置/偏移电流是否对通道性能有很大影响。例如,在TIA之后,是否使用在uAmperes中具有偏置电流的运算放大器进行放大/滤波(用于转换uA

电流)是一种良好的设计实践。

应用说明SNOA942  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh

    1. 输入偏置电流只会产生直流偏移。 1uA信号将位于偏置偏移的顶部。 您还可以在同相引脚上使用相同尺寸的电阻器来抵消偏置电流。

    2.如果我使用的运算放大器的GBP为2 MHz,那么对于10kHz信号的电流到电压转换,我可以提供的最大互阻抗增益仅为200? 但事实并非如此,您将互阻抗增益与噪声增益混淆。 噪声增益将影响放大器增益带宽产品。 您可以阅读几篇文章,了解互阻抗增益之间的关系以及它如何影响放大器带宽。

    3.以下各级的偏置电流不会影响TIA输出电流,但偏置电流会被电阻乘以产生偏置电压。 如果不小心,后续阶段会非常影响系统的整体准确度和SNR。 但是,如果注意优化TIA阶段并最大化其SNR,则后续阶段的影响将会降低。

    随附的是TIA的一些读数

    www.ti.com/.../sboa122.pdf

    e2e.ti.com/.../what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-1

    e2e.ti.com/.../what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-2

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Samir。
    根据我的理解,输入偏置电流(如果向内定向)来自信号源。 如果来自光源的最大电流仅为1uA,并且运算放大器的偏置电流为10uA,那么运算放大器是否会加载光电二极管?
    我的理解是否正确?

    我通常看到客户要求为TIA和加速器应用提供具有极低偏置电流的运算放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器不会加载PD。 运算放大器IB的电流将来自运算放大器输出。 因此,这将产生一个产出所指的偏移量。 如果应用是基于精密的,或者如果您有非常高的反馈电阻,那么JFET/CMOS输入运算放大器将是正确的选择(小偏置电流和低电流噪声)。

    但是,如果应用需要非常高速的电阻且反馈电阻小于10kOhm,则BJT放大器可能是更好的选择。 请在TIA上查看此应用说明,以更好地理解。

    放大器的选择确实取决于特定的应用需求。 还请使用TINA-TI来模拟噪声/偏移/带宽等。这应有助于您更好地了解TIA。

    -Samir

    www.ti.com/.../sboa122.pdf