This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1191P:所需的限制放大器S参数型号

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1191P, ONET8501P, ONET4201PA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581766/onet1191p-limiting-amplifiers-s-parameter-models-required

部件号:ONET1191P
主题中讨论的其他部件: ONET8501PONET4201PA

尊敬的TI:

我需要以下IC的S参数型号:

- ONET1191P

- ONET8501P

- ONET4201PA。

S参数在数据表中报告,但我需要这些数据用于模拟。

请帮帮我。

此致,

Paolo Pellati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paolo:

    我们目前正在研究我们的数据库,以检查我们是否可以为S参数提供仿真数据。 应尽快回复此请求。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rohit:

    有关Onet4201PA,ONET1191P,ONET8501Pedit的S参数模型的任何新闻? 您是否检查了数据库?

    此致,
    Paolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paolo:

    我只能找到ONET8501P设备的HSPICE型号和S参数数据。 我已将这两个文件附在此处 。e2e.ti.com/.../8501P_5F00_SP_5F00_TYP.zip

    e2e.ti.com/.../onet8501p_5F00_hspice_5F00_model_5F00_2v2.zip

    我认为在我们的数据库中找不到用于ONET4201PA和ONET1191P的S参数模型。 很可能从未为这些零件创建S参数模型。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    奇怪的是,ONET1191P的参数模型从未创建,因为它们是在组件数据表中绘制的。

    无论如何,非常感谢ONET8501P。 它会帮我们很多!!!!!

    此致,

    Paolo