This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP324:LP324DR

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583637/lp324-lp324dr

部件号:LP324

在我们的电源转换应用中,我们有3次发生此OpAmp故障。 到目前为止,我们已配送了超过30万 的商品。

TI FA分析的结果表明“ESD/EOS损坏是根本原因”( qts作业编号43.603万-1)。 这种说法用处有限。

TI是否愿意详细说明故障?

  • LP324DR上的哪个引脚压力过重?  我最近被告知损坏在针脚7附近
  • 此针脚上的电压会导致相同的故障特征码/损坏(例如 33V,50V 100V,500V)?
  • 还有什么可以帮助我们了解此部件所承受的过度压力?

我们的客户要求提供真正的根本原因和纠正措施。

我可以发送示意图,但不愿意在公共论坛上发布。

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    我将回顾QTS职位。  

    如果我们有私人对话/文件共享,我还会向您发送朋友请求。